This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:串联输出连接是否可以实现0-10V 输出?

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/852025/rcv420-is-series-output-connection-possible-to-achieve-0-10v-output

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件:OPA189OPA192

我们的应用需要能够从4-20mA 输入提供0-5V 或0-10V 过程信号。  问题是、是否可以串联2个 RVC420输出以产生0-10V 输出。  计划是将第一个器件的 Rcv COM 引脚连接到第二个器件的 Rcv OUT 引脚。  然后、在第一个器件的 Rcv OUT 引脚和第二个器件的 Rcv COM 引脚之间提供0-10V 电压。  在输入端、第一个器件的 CT 引脚将连接到第二个器件的+IN 引脚、4-20mA 输入将通过两个器件从第一个器件的+IN 引脚运行到第二个器件的 CT 引脚。

这似乎是可行的、但我们希望获得适当的 Rcv、Ref 和 COM 连接。  我们希望使用+15V 和-15V 电源电压。  然后、我们计划使用继电器在提供0-5V 或0-10V 输出之间进行切换。

e2e.ti.com/.../RVC420-Parallel.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的提问。 您是否考虑将 低侧电流感应电阻器与增益中的运算放大器配合使用以创建所需的输出电压范围? 我们可以建议使用 OPA189或 OPA192 、根据所需的分流电压和输出范围进行偏移和增益。  

    下面的帖子中显示了此类系统的示例:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/242351/850461#850461

    Tamara