This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013-DIE:低温性能?

Guru**** 2580715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851716/lt1013-die-low-temp-performance

器件型号:LT1013-DIE

我有一位客户对使用 TI LT1013-DIE 的设计进行故障排除。  它们在增益为2的同相配置下操作放大器。  它们在-55°C 时在输出端遇到失真。  它类似于交叉失真、但不会在过零处发生。

工作频率为3.2KHz、输出电压为2Vrms 满量程。  电源电压为+/-5VDC。

您对此行为有什么见解吗?  由于芯片仅在25°C 下进行测试、是否有温度保护带可确保25°C 下已知合格芯片在整个温度范围内正常工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    我将您的问题转移到精密放大器小组、该小组将拥有更多有关该产品的经验、并可能了解此行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    以下是 LT1013-DIE 数据表中有关保证的电气性能、

    "处理符合德州仪器的商业生产基准、符合制造时有效的德州仪器质量控制系统。 电气筛选仅包括室温下的直流参数和功能测试。 除非德州仪器另有说明、否则不保证温度范围内的交流性能和性能。"

    因此、对于 LT1013-DIE 在温度下的特定电气性能水平、不作任何暗示或保证。

    如果您可以提供 LT1013-DIE 电路以及输入和输出波形的图像、我们可能会就失真背后的原因提出一些想法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程