请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV341-Q1 大家好、
我想让失调电压与共模电压在更宽的 Y 轴范围内变化吗? 我想使用它来获得输入摆幅电压。
此致、
Ryo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想让失调电压与共模电压在更宽的 Y 轴范围内变化吗? 我想使用它来获得输入摆幅电压。
此致、
Ryo
您好 Ryo、
该器件不是轨到轨输入。 从数据表中可以看到、5V 电源的最小和最大输入共模电压范围为0V 至4V [Vee 至(Vcc+- 1V)]。 该器件的建议电源电压范围为0V 至5.5V。 因此您的输入共模电压范围不应超过4.5V。 请注意、只要您采用较低的增益配置、您的失调电压就不会对输出产生太大的影响。 该器件的整个范围的最大偏移电压为4.5mV。
我可以问、您的电路配置是什么? 根据您的回答、我们将能够告诉您您在您的案例中失调电压是否是一个问题。
此致、
Bala Ravi