This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA286:静态电流和无电源条件

Guru**** 2695865 points

Other Parts Discussed in Thread: INA286

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851653/ina286-quiescent-current-and-no-power-supply-conditions

器件型号:INA286

嗨、大家好

我们的客户将使用我们的 INA286 作为高侧电流感测。 典型共模电压为48V。 但我们有一些问题:

如果我们关闭器件电源、但主电源电压为高电压48V。 那么、在这种无电源的情况下、您是否认为在为 INA286加电或运行时会损坏我们的器件?

如果我们没有电源、器件将具有多少静态电流? 900uA? 500uA? 或更低?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    1否–在没有电源的情况下、48V 的共模输入电压不会损坏 INA286。 这是我们所有电流感应放大器中的一个常见属性。

    2也许我没有准确理解这个问题、但是当没有电源时、就没有静态电流了。 换言之、理想情况下为0uA。 实际上、两个输入引脚中的每个引脚都会消耗一些 uA 的电流。 该电流很可能大约为几十 uA 或更小。

    此致、Guang