This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3402:当 IN-比 IN+高出很多时、输出会发生变化

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3402, LM2903, TLC372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/847666/tlv3402-output-varies-when-in--is-alway-higher-than-in

器件型号:TLV3402
主题中讨论的其他器件: LM2903、 TLC372

大家好、我客户的原理图如下:U2是 TLV3402。

引脚2-黄色、引脚3-绿色、引脚1-蓝色的波形如下所示:

我们可以看到、PIN2 (IN-)始终高于引脚3 (IN+)、但引脚1 (输出)仍然随 IN+的变化而变化、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    所有器件都是这样做的吗? 还是仅一个? 有多少?

    他们确定不会向 U2-B 馈送类似的信号吗? U2-A 和 U2-B 共享输出。

    此外、这是一个纳瓦级功率(500nA)比较器。 输出上的6mA 下拉非常重-也会进入电流限制(请参阅图5输出电流图)。

    我建议使用更传统的电源器件、例如 TLC372或 LM2903。 从下拉和分压电阻的尺寸来看、它们似乎对 TLV3402的"纳瓦级功率"电源电流方面没有兴趣、因此还有其他(有时更便宜)选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    由于2周内没有响应、我们将关闭此主题。

    此致、

    Jonny