This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A1#39;s 精度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849361/ina240-ina240a1-s-accuracy

器件型号:INA240

您好!

 

客户可以使用 INA240A1 替代 AD8210来对电机驱动器进行电流感应。

当没有 PWM 时、INA240A1的性能会更好;当这里是 PWM 时、精度会发生很大变化、比 AD8210更糟。  f=10kHz。 下面是 sch 和波形:   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    AD 部件和 INA240分别为“IB”和“IA”吗?

    它看起来差分输入为0V、共模电压被斩波。 在10kHz 时、周期为100uS、200uS 采样周期如何与 PWM 同步? 每个 PWM 转换后的等待时间是多少?

    此外、分流器的值是多少?

    此外、470nF 电容与22欧姆电容器相比相当大、输出可能会略微振荡、请检查。 可以将该组合调整为100nF 和150Ohm。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    您的线程与此线程有关系吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    这个问题似乎正在另一个线程中得到解决、让我们关闭这个线程。

    此致、Guang