This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM331:引脚3 (频率输出)电压输出

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851229/lm331-pin-3-frequency-output-voltage-output

器件型号:LM331

大家好、

我们有一个客户询问、想要在 V/F 配置中使用 LM331。
我们的客户需要知道 引脚3处的电压、以防止让微控制器读取输出频率时产生电压。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    LM331具有集电极开路 NPN 晶体管输出。 集电极(引脚3)通过用户选择的上拉电阻器连接到 VLOGIC 电源。 有关示例、请参阅数据表图13和14。 图14显示了一个用于上拉的10k 电阻器、该电阻值很好。

    选择的电压 VLOGIC 应与微控制 器逻辑输入电压范围兼容。 例如、如果 微控制器 VIH 输入通常为3V、则 VLOGIC 应为3V。然后、LM331输出将从低端上的接近0V 摆动到高端上的+3V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这对我们的客户非常有用。
    现在让我解决这个问题。

    谢谢!

    Jonathan