This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4052:能否告诉我如何在 Tina TI 上仿真输出阻抗?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4052, TINA-TI, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850693/ths4052-could-you-tell-me-how-to-simulate-output-impedance-on-tina-ti

器件型号:THS4052
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2810

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 THS4052用作其新产品的 DAC 输出电压跟随器。

 为此、他们需要测量用作电压跟随器的器件的输出阻抗。

 您 能告诉我如何 测量 TINA-TI 中的输出阻抗吗?

 如果您向我发送示例电路 TSC (Tina-TI)文件的示例、会非常有帮助。

 此致、

 Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭环输出阻抗取决于电路配置。

    您能不能描述您正在尝试做什么。  

    DAC 的电压或电流输出

    2.所需的信号摆幅和速度

    3大多数 DAC 是互补输出-您最终是单端的吗?  

    THS4052非常旧、您可以看看 OPA2810。 这只是一个不知道您的设计要求的猜测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    我正在关闭此主题、因为您似乎已经开始了另一个主题。 我将包含一个 TINA 文件、用于在新线程上测试 Zout。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Hasan、

     非常感谢您的回复。

     我将关闭此主题。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya Nakai。