This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226无需添加运算放大器和 FET 即可感测高于36V 的电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, OPA333, ISO1541, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/851220/ina226-ina226-sense-higher-than-36v-without-adding-op-amp-and-fets

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: OPA333ISO1541INA220

大家好,我还想使用 INA226来感测高于36V (最大58V)的电压。 与添加 OPA333和 FET 相比、有没有更简单的方法可以做到这一点?

我们不需要非常精确的电流读数、因此可能只需要 VIN+和 VIN-上的相等分压器?

当系统电压以前是30V 时,我们将系统电压更改为48V,但我们漏掉了该部件...光绘文件几乎已用完,因此我需要最简单/最快的解决方案。  我在 Vbus 上添加了分压器、但忘记了 Vin+和 Vin-。

是否有任何建议可提供帮助?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您考虑使用德州仪器。  我看到您已找到我们的 TI 参考设计之一。   至于替代方案、电阻分压器是最简单的、但可能会导致比您希望的更大的误差(如果 您有兴趣、我将在这里讨论使用 INA220的这个线程中的一个示例)。  此外、我们还有一个可处理该范围的功率监控器(LM5056)。  但是、这确实采用了较大的封装并与 PMBus 进行通信。  最后一种选择是使用 齐纳二极管悬空 INA226接地、并通过 ISO1541等隔离器件为 I2C 逻辑馈电。 可以在此处找到该方法的示例