This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:+5V 器件规格。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849469/ina826-device-spec-for-5v

器件型号:INA826

大家好、

您能不能为以下+5V 工作电压参数的 INA826提供帮助、数据表指定了+/-15V 工作电压。

 输入失调电流?

输入偏置电流?

输入级电压噪声?

增益= 4时的输出级电压噪声。

请提供输入帮助。

此致、Shinu Mathew。   

输入级电压噪声

增益= 4 =时的输出级电压噪声  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    如果存在这些规格、您可能会在数据表中找到它们。 不过、正如您从图29、30和36中看到的、性能不会有太大的差异。 这与现代运算放大器中的许多工作点由恒定电流源控制有关、这大大减少了电源电压变化对运算放大器性能的影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu、

    我可以为你效劳。 我们针对 INA826的唯一数据是+/-15V 数据、如数据表所示。 Kai 是正确的、这些规格随电源变化不大。  

    但是、我们确实提供了5V INAS 产品系列、您可以在此处找到它们: http://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p358max=5.5;10

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的参与。

    您能不能为 AD8226ARMZ-R7建议等效的规范 P2P。 我得到的 INA826是最接近的匹配项。  

    此致、Shinu Mathew。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    您说得对、我们最接近 AD8226的交叉点是 INA826。 您是否测试过此器件? 您可以在此处订购样片: http://www.ti.com/product/INA826/samplebuy

    Tamara