This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:使用 BUF634a 提高 DAC7811的压摆率

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, OPA2277, DAC7811, BUF634, THS3217, THS3215, OPA2810, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848477/buf634a-increase-slew-rate-of-dac7811-with-buf634a

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:OPA2277BUF634THS3217THS3215OPA2810OPA810

你(们)好

我使用 的是 DAC7811EVM 板。

我想 增加 DAC7811 输出的转换率。

评估板上的 OPA 2277具有低转换率。

因此、我选择 了具有高压摆率的 BUF634a。

与评估板结合使用时、以下哪两项是正确的电路配置?
(还是两种配置都不正确?)
①如下所 示、交换 OPA 2277和 BUF634a。
②在 OPA2277之后添加 BUF634a 、如下所示。
我② OPA2277的 SR 限制了 Δ I 、因此即使 添加了 BUF634a、上升/下降时间也不会改变。
因此、我使用 跳线连接了 DAC7811评估板和 BUF634a 评估板、如 μ ①配置所示。
但是、没有输出电压。
最恰当的考虑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUF634是一款单位增益缓冲器、因此它无法提高压摆率、只能增加输出电流驱动 -其输出恰好跟随上述第二个电路中的 OPA2277输出-因此 OPA2277压摆率仍然是 BUF634A 之后的结果

    您能否提供一些目标来选择器件? 在第2个电路中、请记住、您要将一半的信号丢弃到接地端、而外部电容器要设置 SSBW、然后再进入可用的输出转换速率。  

    您不需要这种级别的性能、但 THS3215和 THS3217提供了专用的 DAC 输出解决方案。 现在有一些压摆率和全功率 BW。 但同样、借助所需的 Vpp 输出和压摆率、可以在简单的运算放大器解决方案中取得更多进展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较旧的 DAC 数据表确实列出了很多运算放大器选项、但有些较新的器件可能会引起关注(OPA810/OPA2810)-但如果没有输出摆幅目标、则无法缩小范围、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在我非常熟悉的较高速器件上扫描该表、甚至不查看数据表、 这是一场错误之大、请小心该表、可能会严重使用清理。 圈出的项目不正确-这甚至不是彻底的回顾、这很明显。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够为 OPA2277找到合适的替代器件?

    最棒的

    Hasan Babiker