请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA240-Q1 您好!
数据表上显示、此组件的温度等级为0:–40°C 至+150°C
问题是我在任何地方都找不到它、它是一个特殊订单器件? 如何订购?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表上显示、此组件的温度等级为0:–40°C 至+150°C
问题是我在任何地方都找不到它、它是一个特殊订单器件? 如何订购?
您好!
突出显示的是您要查找的部件。 可在 TI 网站上购买这些产品和免费样片。
此致、Guang