This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:TINA-TI 中的 PGA281

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850442/pga281-pga281-in-tina-ti

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 Marek、谢谢

我在   TINA-TI 中打开了 PGA281电路。 请解释、放大器输入端的"VCS2"和"VCS4"元件是什么?  

请参阅附件

TIA

此致e2e.ti.com/.../sbom817.tsc

Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCS2和 VCS4将单端输入信号 Vin 电平转换为差分输入信号+Vin/2和-Vin/2。  因此、例如、Vin=1V 被转换为+/-0.5V 的差分输入信号;您的应用中不需要它们。