This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148 +具有数字控制的单端放大器

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850201/ina148-single-ended-amp-with-digital-control

器件型号:INA148
Thread 中讨论的其他器件: PGA281

尊敬的 Marek、谢谢

我可能 会使用 INA148从 双线线路接收信号。 我有一 条很长的双线线路-超过10公里  

请报告

1) 1)    INA148可承受的最大差分输入电压是多少? 电源为+/- 15V  

我是指它不会发生故障的电压的最大值。

2) 2)我想使用 INA148数据表第10页的电路图5。  您认为,我能用它接收信号50 - 1000 Hz、+/- 50 mV 至 +/- 12 V 吗?

3) 3)您能否推荐  具有单端输入和 数字控制的放大器? 电源+/- 15V。输入信号频率50 - 1000Hz、 +/- 12V。   理想情况下、最小增益为0.05或接近该增益。     在 INA148之后、我需要设置具有数字控制的单端放大器。  

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我不是马雷克,但也许可以让我说一句简短的话

    在雷雨期间、10公里长的电缆可传输巨大的共模过压。 因此、您需要在电路的输入端提供真正正确的雷击和浪涌保护。

    然后、我将使用一种互阻抗方法来处理更高的共模电压、例如变压器或光学隔离器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    我们 在电路的输入端使用雷击和浪涌保护。

    但是对于变压器或其他东西来说… 是的、值得考虑。 实际上、在我们之前的器件中、差分放大器输入直接连接到线路。 我不能说在雷暴期间一切都能正常工作... 但价格也起着重要作用。 我们有很多通信线路- 数千条,然后每条线路都必须安装一个变压器... 这些是将交通灯控制器连接到控制中心的线路。  

    如果要使用隔离式放大 器、则必须从两侧进行供电-这也不方便、但这种放大器的成本很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    光耦合器两侧都不需要电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    我们的器件是发送器/接收器。  

    我们使用 光耦 合器在线路中传输信号。 但 这 对接收信号不是很好、因为接收到的信号可能会在器件的输入端衰减到100mV 或更低的值。  

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好地交流了很多想法。  请查看以下其他问题的答案:

    1) 1)    INA148可承受的最大差分输入电压是多少 ? 电源为+/- 15V  

    我是指它不会发生故障的电压的最大值。  

    由于 INA148的差分阻抗为2Mohm、ESD 二极管可能承载高达10mA 的电流、因此需要+/-10kV 来损坏器件。

    2) 2)我想使用 INA148 数据表第10页的电路图5。  您认为我可以使用它来接收50-1000Hz、+/-50mV 至+/-12V 的信号吗?

    是的、测量输入信号时应该没有问题。  由于输出摆幅被限制在低于正电源轨1V、使用 Vref=0将允许您测量高达+/-14V 的差分信号(见下面)。

    3) 3)您能否推荐  具有单端输入和 数字控制的放大器? 电源+/- 15V。输入信号频率50 - 1000Hz、 +/- 12V。   理想情况下、最小增益为0.05或接近该增益。      在 INA148之后、我需要设置具有数字控制的单端放大器。   

    如何使用 PGA281