This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:有关引脚排列的问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850018/lmh7220-questions-regarding-pinout

器件型号:LMH7220

您好!

我对 LMH7220有疑问。

- GND 引脚能否连接到-12V 电源?

-输出将以什么为基准?

负输入是否可以由双极输入驱动?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    GND 引脚能否连接到-12V 电源?

    只要您不违反器件的绝对最大额定值(VCC - GND <= 13.5V)并按照工作额定值(2.7V-13V)运行器件、则可以将 GND 引脚连接到-12V 电源。  

    2.输出将以什么为基准?

    输出将以器件的 GND 为基准。

    3、负输入是否可以由双极输入驱动?

    我假设负输入是指器件的反相引脚。 该器件的绝对最大额定值可承受其输入上的 GND - 0.2V - VCC +0.2伏特。 但是、器件正常运行的输入范围是 GND - 0.2V - VCC - 2V。

    此致、

    Jonny