This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:不同尺寸

Guru**** 2842800 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/850113/tlv9062-different-foot-print

器件型号:TLV9062

尊敬的团队:

我们是否有封装宽度为0.5mm 的 TLV9062IDGKR?

由于客户使用的 VSSOP 封装尺寸错误(0.5mm)、但它应该是 DGK (0.65mm)

或者您有合适的器件可替代吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DGK 与 TLV9062的 VSSOP 相同。 您的客户正在使用正确的软件包。 DGK (VSSOP)的封装尺寸为3.0mm x 3.0mm、封装尺寸为3.0mm x 4.9mm。 我们最小的封装尺寸是单通道 X2SON、尺寸为0.8mm x 0.8mm。  我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Bala Ravi