This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压差动放大器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849999/high-voltage-diff-amp

主题中讨论的其他器件:PGA281PGA280

尊敬的 Marek、谢谢

请报告,是否有输入电压较低(+/- 20V)的数字控制放大器?

电源+/- 15V

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简单来说、答案是否定的  但 PGA280和 PGA281具有数字增益控制功能、可在电源电压为+/-18V 的最大电源电压和2.5V 的输入 VCM 范围内额定运行。  这将允许您在+/-18V 电源上应用高达+/-15.5V 的输入信号。