This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压差动放大器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849947/high-voltage-diff-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA148INA149

尊敬的先生,请回答

我使用了 Silicon Labs 的 C8051F046控制器。 它具有 高电压差动放大器、具有+/- 60V 输入范围和单端0-3V 输出范围。 增益进行数字编程、范围为0.05至14。 请您向 TI 推荐此类放大器吗?  

TIA

此致

Vladimir Naumenkov

  e2e.ti.com/.../C8051F04x.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有的唯一高压差分放大器是输入共模电压范围高达+/-200V 的 INA148、以及在+/-15V 电源上 VCM 为+/-275V 的 INA149。  对于5V 单电源、输入共模电压范围如下所示。  但是、它们没有数字增益控制。