This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:实测输出与仿真不匹配

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6172
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849954/lm6172-real-measured-output-doesn-t-match-with-simulation

器件型号:LM6172

大家好、

我在反相运算放大器配置中的 LM6172有问题:

但 PCB 上的测量输出与理想计算值和 Tina ti 中的仿真值有很大差异(请参阅 Excel 中值的图像)。

信号具有2MHz。 我还将在 Tina ti 中连接完整电路、以便将阻抗连接到 op-amps.e2e.ti.com/.../LM6172_5F00_circuit.TSC

我的电路中是否存在设计缺陷? 我错过了什么?
提前感谢!
此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *正确插入图片后重新发布:
    大家好、

    我在 反相运算放大器配置中的 LM6172有问题:

    但 PCB 上的测量输出与理想计算值和 Tina ti 中的仿真值有很大差异(请参阅 Excel 中值的图像)。

    信号具有2MHz。 我还将连接 Tina ti 中的完整电路、以便将阻抗连接到 op-amps/LM6172_circuit.tsc

    我的电路中是否存在设计缺陷? 我错过了什么?
    提前感谢!
    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果您缓慢地将信号电平从零升至零、是否也会发生这种情况?

    如何测量信号? 您是否直接使用示波器探针接触 OPAMP 的输出? 您使用什么示波器探头? 1:1还是10:1? 什么阻抗? 50R 还是1/10M Ω?

    我会插入一个20...50R 的小型"隔离"电阻器。 请参阅数据表的"驱动容性负载"部分。 并将隔离直接焊接到 OPAMP 的输出端!

    请勿使用探头的接地电缆、而应使用接地弹簧、以避免产生尾纤和共振:

    顺便说一下、您的示波器探头是否已正确校准?

    我认为您的反馈电阻器的欧姆值太高。 例如、68K 在 HF 电路中非常不寻常。 将电阻减小10倍甚至更多。 这不应造成问题、因为 LM6172不是电流反馈运算放大器。

    以及为什么不在运算放大器前面使用电阻分压器? 这样、您就可以避免反馈环路中的这种巨大衰减、这对于某些 HF 运算放大器而言可能会产生问题。

    Kai