This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:用于 IV 曲线数据的 ISO224

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849706/iso224-iso224-for-iv-curve-data

器件型号:ISO224

我想使用此隔离放大器来驱动 Langmuir 探针、该探针主要用于记录收集的电流与探针电势。 理想情况下、这可用于将探头接地与机箱接地隔离。   

进入底盘接地侧的电流是否等于流出另一个接地输出的电流(用于直流信号)? 什么是  

此外、这是否可以驱动进入输出端的小(微安级)负电流?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    不确定、具体是什么意思。 ISO224具有电压输入和电压输出。 这是否能回答您的问题?

    Kai