This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于0-1V 输出的 XTR 或其他精密放大器

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR300, OPA325, LM7705, OPA2325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845244/xtr-or-other-precision-amplifier-for-0-1v-output

主题中讨论的其他器件:XTR300、 OPA325、 LM7705、 OPA2325

大家好、
         我仍然无法为我的应用选择最佳产品。

        要求:-

       输入端:-

  •  我有一个压力传感器、它以电压形式提供压力值的输出。 0.5V 直流(最小值)至4.5V 直流(最大值)范围内。 因此、您可以假设该压力传感器作为 DAC 工作、在 BARO 压力变化时提供不同的电压。
  •  电源电压范围为0至5V 或0至12v 直流。 (我们没有-5V 至+5V 或-12v 至+12v 的负电源)。

       输出侧:-

  •  在输出中、我们需要0V 至1V 直流范围内的电压输出。 如果输入侧(传感器的电压)为0.5V 直流电压,则输出端应提供0V 直流电压,如果输入端为4.5V 直流电压,则输出端需要1V 直流电压。 因此、我们可以说、我们需要将0.5V 直流至4.5V 直流输入信号映射到0V 至1V 直流输出信号。 (例如,如果输入信号为2.5V (这是输入范围的50%),则输出信号应为0.5V (输出范围的50%)。

      我已经检查了 XTR300、但它似乎无法满足我的电源要求。
      您能不能建议其他备选方案和精密放大器进行检查、如果我可以使用它们进行仿真、那么就可以了。


谢谢、
Bhautik

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    输出必须降至0V 的接近程度? 您知道、当提供0V...5V 或0V...12V 电压时、任何运算放大器都无法完全降至0V。

    电路可能消耗多大的电源电流? 您需要什么精度? 您的压力传感器的精度如何?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

         感谢您的回复。

         输出应非常接近0,例如0.01或更高的分辨率将是良好的。 也可以接受 IF 0.05。

         对于电流、没有问题、因为系统将提供具有1A/2A 电流能力的5/12v。并且系统不由电池供电、因此根本不会产生电流消耗问题。

        传感器非常精确、例如、更改它会以2个十进制数更改它的值。 例如0.556至0.565。 我们可以说、它以小于100的比例改变了它的值。 (0.01V)。


        输入(v)   :-        输出(v)

        0.50     :-             0.01
       2.50     :-         0.50        
       4.50   :-        1.00        

        请告诉我是否需要更清楚或需要其他一些详细信息。


    谢谢、
    Bhautik

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhautik、

    一种简单的解决方案是使用精密放大器(如 OPA325)并将其配置为衰减增益为0.222V/V 的差分放大器

    • 当输入电压为0.5V 时、输出电压为0.1mV。
    • 当输入电压为4.5V 时、输出电压为1V。  

    这是可以接受的吗? 我在下面附上了我的 TINA Spice 文件和仿真图像。

    e2e.ti.com/.../1261.OPA325-_2D00_-diff-amp.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

               当输入电压为0.5V 时、输出电压为0.1V、而不是您所说的0.1mV。 当输入电压= 0.5V 时、不接受输出电压= 100mV。

              当输入电压= 0.5时、您能否检查并确认它是0.1V 或0.1mV。 ?

    谢谢、
    Bhautik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bauthik、

    您可以添加低噪声负偏置发生器 LM7705来提供-0.232V 的辅助电压。 这将允许 OPAMP 在输出端完全降至0V。 因此、您可以通过以下方式修改 Tamara 的电路:

    此处、5V 电源用于生成另一个-0.125V 的辅助电压、用于执行减值。 如果您的5V 电源电压足够精确且稳定、则可以执行此操作。 (严格说来、R6应为1.01k、而不是1k)。 但是、当然、您可以使用您的电路中已经存在的任何其他精确电压。 另一方面、LM7705不应用作基准电压源、因为它可能不够精确。 但是、没有比 LM7705更好的方法来生成该负辅助电压来为运算放大器供电。

    您可以使用一个 OPA2325或课程、而不是两个 OPA325。

    您可以添加一个大约几十 pF 的小型陶瓷电容器、每个电容器与 R3和 R7并联。 这将通过在高频下添加一些相位裕度来提高电路的稳定性。 提供适当的电源去耦。 如果要将具有非电容的负载连接到输出端、请在输出端直接安装47...100R 的"隔离"电阻器。

    Kai