Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 主题中讨论的其他器件:TLV6001、
客户希望调整以下电路、但您能否解释通用电压 VCADC 为何通过 R & C 连接到 TLV6001的正极端子? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Brian、
这里、TLV6001用作简单的差分放大器。 它移除了 AMC1311的共模输出电压、并将 AMC1311的差分输出信号转换为非差分信号。 请记住、AMC1311的两个输出信号(VOUTN 和 VOUTP)都处于1.44V 共模电压、以允许两个极性的输出信号。 这就是需要差分放大器的原因。
但是、转换后的输出信号(TLV6001的输出信号)必须转换为 ADC 的共模电压、这同样也是为了支持两个极性的信号。 这就是为什么标有"VCMADC"的端子未连接到信号接地端、因为它通常由差分放大器完成、而是连接到 ADC (VCMADC)的共模电压。
Kai