主题中讨论的其他器件:OPA348、 TLV3012
您好!
在该论坛的支持下、我一直致力于设计一个2级运算放大器设计。 此设计使用 OPA348和 TLV3012。 此设计的目的是通过 INT 检测 MCU 上的压电元件的信号。 压电信号相对较小(20mV)。
想法是放大信号(第一级)、在第二级中有一个连接到 MCU 的比较器。
- 运算放大器:增益为21。
- 比较器:在定义的阈值电平上,比较器的输出被切换为“高电平”并被 MCU 检测到。
仿真
在 TINA 仿真中、我为运算放大器创建了一个30mV 的输入信号、并且运算放大器输出上升至大约630mV (增益为21)。
因此、仿真工作正常(请参阅架构)。 我们有3个信号电平、我们希望检测到/只有1个传感器信号是我们必须对其进行放大的信号电平。 其他的直接进入到喜剧演员。
实时
然而、在实际运行中(原型 PCB)、我看不到运算放大器输出如我预期的那样上升。
运算放大器输出不遵循输入*增益
- 当将运算放大器输入驱动至大约60-70mV 时、运算放大器输出突然上升至最大输出。
我很困惑上述行为来自哪里、或者是否有任何我忽略的东西。 欢迎提供任何帮助或建议。
非常感谢。