This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:出力電圧の過電圧保護

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849691/tps2660

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件:TPS2662

別スレッドで、「出力の逆電圧から保護できない」ということが分かりましたが、μ A

出力への過電圧(24Vなど)を入力した場合、ICの破損はないですか。

输入电压:5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了防止输出端出现反向(负)电压、您可以考虑使用 TPS2662器件。 有关 详细信息、请参阅应用手册:PLC 系统中的输出电源端口保护。