This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:采用 INA317 &放大器的单电源供电;将输入信号转换为中间值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, INA317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849125/ina317-single-supply-operation-with-ina317-shifting-input-signal-to-middle

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件:CC1310

我有 SM24传感器、其输出需要放大。 数据表。

CKT 由电池供电、输出被馈入 TI 的 CC1310 ADC。  

将使用2.7V 或2.8V 单电源为 INA317供电。  

将在 Vref 处连接中间电源、以将信号移动到中间位置以进行输出。 但我的输入传感器可以低于输入电压轨限制、如何对这里的信号进行电平转换?

e2e.ti.com/.../SM_2D00_24.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MI、

    我可以为你效劳。 我首先有几个问题:

    1. 地震检波器的激励电压是多少? 我在数据表中找不到它。  
    2. INA 的预期输入是什么? 或者换句话说、地震检波器的预期输出范围是多少?
    3. 预期增益是多少?

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我们可以在离线模式下讨论这一点吗? 已向您发送连接请求。

    我们将共享我们的原理图和其他输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已向您发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。 将支持您脱机并立即关闭此主题。