This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA332:针对压电式传感器的建议

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA332, TLV2771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849410/ina332-recommendation-for-piezoelectric-sensor

器件型号:INA332
主题中讨论的其他器件: TLV2771

大家好、

我的客户正在考虑将仪表放大器用于压电式传感器。

它们拾取了 INA332、因为它具有高输入阻抗和高 CMRR。

是否有任何推荐的仪表放大器或运算放大器适用于压电式传感器放大器?

其他要求如下。

1)信号频率范围:1kHz-2kHz

2)增益:40dB

3) 3) Vcc =+5V

4)成本竞争  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    当必须从所需信号中移除不需要的共模信号或所需信号为真差分信号时、通常使用仪表放大器。 您的应用中是否存在这种情况?

    在大多数其他应用中、单个 OPAMP 就足够了。 可以使用两种放大器拓扑、即电荷放大器和电压放大器。 当压电传感器通过更长的屏蔽电缆连接或需要高带宽时、应选择电荷放大器。 在大多数其他情况下、简单的电压放大器就足够了。 不过、请选择具有极高输入阻抗的 OPAMP。 可以使用 TLV2771。 但 TI 还有许多其他合适的运算放大器。

    您可能还需要查看以下两个非常好的应用手册:

    e2e.ti.com/.../sloa033a.pdf

    e2e.ti.com/.../slyt369.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahiro、

    同意 Kai 的意见。  首先、我将查看此应用手册以了解更多详细信息、其中讨论了充电模式和电压模式电路: http://www.ti.com/lit/an/sloa033a/sloa033a.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    Tamara