This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:HA17741运算放大器交叉参考

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA227, TL081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/849562/opa227-ha17741-opamp-cross-reference

器件型号:OPA227

大家好、我需要为已停产的 HA17741运算放大器提供支持。 我相信 OPA227可以正常工作(HA17741在比标准741运算放大器更低的温度下工作)。 如果这个不是100%兼容、您是否有更好的匹配?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick、您好!

    显然、OPA227将满足或超过 HA17741的所有电气性能 、我 希望它 能在您的现有应用中正常工作。 但是、两个运算放大器之间存在一个差异 、 它与外部偏移 零引脚有关。 它们都有 一 个外部偏移空函数 、该函数的使用是可选的。   它们之间的主要区别在于  、HA17741的外部电位器连接到 V-、 而 OPA227的外部电位器连接到 V+。 如果您不使用这些偏移零引 脚(1和5)、则 OPA227应直接进入您的 HA17741布板空间。

    请注意、TI 产品更换工具显示了 HA17741的许多通用和精密放大器运算放大器替代产品。 您可以在此处看到查找列表:

    https://bomcross.ti.com/en/search?searchTerm=HA17741&selectedRow=3

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 Bomcross 肯定会提供选项、但 OPA227似乎没有。  

    Bomcross 显示 Renesas HA17741仍然可用-不可能为真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    由于我提到过的偏移零引脚电压的差异、我希望 Bomcross 不包括 OPA227。 如果应用中的这些引脚悬空、则 OPA227的作用应该会很好。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 该网站的 Bomcross 应用非常有用。

    我会检查我的股票,我想我在某个地方有一些 TL081;-)