This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2332:INA2332:差动输入为0时的输出偏移

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2332, INA2331, INA332, INA122, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848333/ina2332-ina2332-output-offset-when-diferential-input-is-0

器件型号:INA2332
主题中讨论的其他器件: INA2331INA332INA122LM7705

我使用 INA2332从电桥读取电势电压。 当电势源为0 (短路)时、输出中的电压为65mV、即使放大器没有电源(仅在连接电势电压的情况下)也是如此。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 但首先、我需要获取有关您的电路的更多信息、以确保它处于线性工作范围内。

    您能否与电阻器值共享输入共模电压、增益和电源电压? 如果您可以与我分享包含值和连接的完整 INA 原理图、那将会很有帮助。  

    我在增益等于10V/V 的5V 单电源上对此进行了仿真 我施加了0V 差分、并得到了预期的输出。 请记住、在单电源上、INA2332的输入共模电压不能摆动到负电源轨、因此您必须将其升压(通常情况下、该电压升压至1/2 Vs):

    Vout = VREF +增益(V+- V-)= 2.5 +10 (0)= 2.5V

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamara,感谢你的答复。 我n´t 绘制了原理图、但我可以准确地分辨这些值。
    MI VREF 接地,我将增益设置为21.12V/V (R2=200k;R1=62k),单电源为5,5V。 根据每个传感器、我的共模电压范围在2、70V 至2、9V 之间波动。  
    当差分电压输入为零(短路)时、输出端(两个通道)始终为60mV、绝不会上升零。 该偏移会导致我的 ADC 上的计数增加100。  
    然后我意识  到 INA2332的大约60dB CMRR (G = 25时的最坏情况)、这意味着差动增益与共模增益之间的比率为1000、因此共模电压增益为0.021。
    在这种情况下、共模电压输出必须为2.70V x 0.021 = 57mV。
    最后、我认为该放大器的低 CMRR 会生成共模电压输出、从而增加电势模式输出。 我正在寻找 INA2331 (90 BB CMRR)来确认此问题。

    您认为这种推理是正确的吗?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在参考数据表部分中、"基准端子定义了零输出电压电平。"

    因此、从这条语句可以清楚地看出、交流输入信号不会在您的电路中与 Vref=0一起工作:

    不仅您无法重现输入信号的负半波、INA332的输出甚至在123.22mV 时达到饱和(在您的应用中、由于制造容差、为65mV)。 任何运算放大器都无法通过其输出电压完全到达电源轨。

    因此、您要么使用数据表图1所示的双极电源电压运行 INA332、要么在这里提供一个有用的"零输出电压电平"、中间电源(2.75V):

    顺便说一下、当 INA332的电源电压下降时、切勿施加输入信号。 这可能会损坏 INA332。 请参阅数据表的绝对最大额定值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、感谢您的回答。 我不使用放大器放大波形。 从传感器读取直流电压。 相对于电源轨的典型摆幅为25mV。 我在 INA122上有相同的电路、它工作出色、没有精度偏移。 如何才能抑制60mV 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 LM7705。

    Kai