This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801EVM:DRV8801EVM 手册、它是否可以在设定的时间内运行?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8801, DRV8801EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/846597/drv8801evm-manual-for-the-drv8801evm-and-can-it-be-run-for-a-set-time

器件型号:DRV8801EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8801

是否有使用 DRV8801的手册。

我看到有一些跳线等、让我更改东西。  

我想知道我是否可以在设定的时间周期(例如100ms)内运行电机、以表征电机的热态(因为这是我们的应用的工作方式)。  

其他信息、例如如何使用其他连接器也很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    查看答案内联:

     是否有使用 DRV8801的手册

    HH->是的、有一本手册。 可在 DRV8801EVM 产品工具文件夹 的用户指南标题下找到该工具、并在此处:

    http://www.ti.com/lit/pdf/slvu335

    我看到有一些跳线等、让我更改东西。  

    HH->是的、这是正确的、手册以及原理图将帮助您了解这些跳线

    我想知道我是否可以在设定的时间周期(例如100ms)内运行电机、以表征电机的热态(因为这是我们的应用的工作方式)。  

    hhhh->运行电机的最佳方法是运行一个运行等效于100ms 计数的计时器、一旦计时器溢出、您就会关闭 PWM。 要对 EVM 的 MCU 进行重新编程、您可以使用 http://www.ti.com/tool/MSP-FET 工具。 要获取加载到 EVM MCU 上的固件、请参阅  软件标题下 DRV8801EVM 产品工具文件夹中的链接、网址为:

    http://www.ti.com/lit/zip/slvc370

    其他信息、例如如何使用其他连接器也很有用。  

    hhh->手册/原理图也可以让您更好地了解连接器的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hector:

    非常感谢-让我回顾一下您提供的信息。

    此致、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    只是仔细检查您的答案-对我没有太大帮助、因为我仍然没有更好地描述连接器在原理图中的作用。  

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    查看原理图、您可以找到连接器 J1-J6连接到的位置。

    如果您打开材料明细表(BOM)文件、您可以找到这些连接器的器件型号以获取有关它们的更多详细信息。

    此外、我之前向您介绍的固件实际上可以在包含原理图和 BOM 的设计文件下载中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    有更新吗? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    我现在将关闭该线程。 如果您有更新、请回复此主题或打开新主题。 谢谢你。