This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2347:引脚的 ESD 等级和 ESD 额定电压

Guru**** 2783225 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2348, OPA2313, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/845377/opa2347-esd-class-and-esd-voltage-rating-of-pins

器件型号:OPA2347
主题中讨论的其他器件:OPA2348OPA2313TLV2333

您好!

该器件引脚 ESD 保护的 ESD 等级和额定电压是多少?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HSG、您好!

    遗憾的是、该器件是 TI 购买 Burr-Brown 前后的较旧 Burr-Brown 器件、我们没有该器件的原始 ESD 认证数据。  我可以为您提供另外两个数据点。

    OPA2347YZDR 在1kV 下通过了使用带电器件模型(CDM)进行的 ESD 测试。  但是、这是一个芯片级封装。  因此、性能可能会有所不同。

    OPA2348在1.5kV 下通过了 CDM 测试。  这是一个相似的部分、但同样、也不相同。  因此、性能可能会有所不同。

    同样、请记住、此数据并不表示您的器件将如何工作。  但是、这就是我现在可以为您提供的所有内容。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否进行研究并确认 PN 的 ESD 级别:OPA2347UA 并更新该信息。 数据表中?

    谢谢

    数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DAT Pham1、

    感谢您对 OPA2347UA ESD 等级的后续问题。 请注意、该器件已使用20年、我们正在尽力查找您请求的信息。 但是、它可能不可用...我们很快就应该知道。

    同时、我建议为您的应用评估替代器件。 您可能会考虑一个价格类似的器件是 OPA2313。 尽管在整个温度范围内 Iq 最大值为85uA、但它的带宽大约是原来的三倍。 它还是数据表中具有 ESD 额定值的5V RRI/O 器件。 另一个选项是 TLV2333、它具有350kHz 带宽、在整个温度范围内的最大 Iq 为28uA。 该器件在数据表中也具有 ESD 额定值、但由于总体性能更好(例如、Vos 最大值仅为15uV、漂移更好、噪声更低等)、因此价格更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DAT Pham1、

    我们从2001年2月起找到了 OPA2347UA 的可靠性报告、其中包含以下信息:

    ESD 测试     等级     通过/失败

     HBM          2kV        3/0

      毫米      500 V      3/0

    如果需要在数据表中提供相关信息、我建议评估我已经提到的一个(或两个)潜在替代方案。 实际上、我建议无论如何评估系统中的其他器件。