This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:如何使用噪声分析来显示电流源的电流噪声(pA/sqrt (Hz))?

Guru**** 2558910 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848433/opa192-how-to-show-current-noise-pa-sqrt-hz-for-a-current-source-by-using-noise-analysis

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我构建了一个 TINA-TI Howland 电流泵、然后针对"输出"进行了"噪声分析"、 我希望结果显示为 pA/sqrt (Hz)、但结果显示的是 v/sqrt (Hz)。  这只是一个图形化误差、还是真正显示了输出电压噪声、我需要将其转换为电流噪声?

e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_CCS-_2D00_-autosave-19_2D00_10_2D00_11-18_5F00_48.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:请使用此.tsc 文件-上一个文件不完整。

    e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_CCS.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    只需添加一个与 Rload 并联的输出电压引脚(VF1)、您就会看到它确实是显示的噪声电流:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    Kai 正确。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Tamara:

    即使 Y 轴显示 V/sqrt (Hz)。  它实际上是 a /sqrt (Hz)。  换言之、TINA-TI 不够聪明、无法在噪声分析中知道输出是电流而不是电压。

    请确认我的理解是正确的。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、James。 我将记下该反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    但 TINA-TI 足够智能、可以为您执行所有这些功能强大且节省时间的仿真。 免费...

    Kai