This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3691:器件运行期间的电流泄漏和功耗

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848992/tlv3691-current-leakage-and-consumption-during-device-operation

器件型号:TLV3691
主题中讨论的其他器件:TLV7031

大家好、


我的客户想知道两点以估算电池寿命。 您能回答以下问题。

 H 和 L 输出期间的电流消耗是多少? 您认为是否会添加额外的电流泄漏、或者它将与数据表中所示的 IQ 规格相同、200nA?

2.器件运行期间的最大电流消耗是多少? 何时是最大计时?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San

    在静态电流方面、主要因素是温度和工艺变化。  因此、在考虑最大值时、输出高电平或低电平不是重要的影响因素。 数据表中的200nA 规格将涵盖两种输出条件。

    我不认为我理解问题2。  数据表中指定的静态电流是在静态输入条件下测量的。

    关于最大时序、您是指传播延迟吗?  如果是这样、您可以预计传播延迟会在整个温度和工艺过程中与指定过驱电压的典型值相差高达+/- 30%。  我们的数据表指定了100mV 过驱时的传播延迟。  我们还在图7和8中提供了传播延迟与输入过驱之间的关系图。  这些曲线周围将有一个+/-30窗口、如前所述。

    如果您的客户出于某种原因需要更快的响应并接受更高的静态电流、TLV7031是一个不错的选择。

    卡盘