This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA112:SPI 读取

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA112, PGA113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848636/pga112-spi-read

器件型号:PGA112
主题中讨论的其他器件: PGA113

您好、香榭丽舍

通过 SPI 接口和 DIO 引脚、可以从 PGA112器件读取数据。 您实际上可以从中读取哪些数据? 我在文档中没有找到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    PGA112上的 SPI 允许您读取或写入内容 D[7..0]、以控制增益和多路复用器设置

    在 PGA112和 PGA113器件上、有数字输出和数字输入门都在内部连接到 DIO 引脚。 DIN 是一种仅输入门、DOUT 是一种可提供三态输出的数字输出。  

    当 CS 为高电平时、内部 DOUT 栅极的状态为高阻抗。 当 CS 为低电平时、DIO 的状态取决于之前的有效 SPI 通信;DIO 变为输出以时钟输出数据、或保持输入以保持数据。

    您可以发送用于读取 或写入的命令、如表3所示。  您可以写入内容 D[7..0]来控制增益和多路复用器设置。

    D[7..4]控制增益设置、D[3..0]控制多路复用器设置。  请参阅表5和表6 (第29-30页)

     图62显示   了使用 SPI 写入模式和 SPI 读取模式时的 SPI 串行接口时序图/序列。

    谢谢、

    此致、

    Luis  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    这意味着只有一个寄存器可读取、这些是 D7至 D0中的(先前写入的)增益和多路复用器设置、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、您回答正确、用户可能只能读取 D[7..0]增益和多路复用器设置(如图62所示)。

    谢谢、

    此致、

    Luis