This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:与 LM2903EDR2G 进行比较

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM2903, LM2903B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/848963/lm2903-compare-to-lm2903edr2g

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:LM393

尊敬的团队:

 您是否有 LM2903EDR2G 和 LM2903DR 之间的比较表?

https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM393-D.PDF

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请参见下面的。

    请注意、我们还将介绍 LM2903/LM393系列的"B"版本、其规格有所改进。 我已将其添加到表中。

    LM2903B 样片现已推出。

    OPN LM2903EDR2G LM2903DR PLM2903BIDR
    制造商 打开 TI TI
    引脚排列 OPAMP_DUAL OPAMP_DUAL OPAMP_DUAL
    通道 2. 2. 2.
    封装 D8. D8. D8.
    TMIN -40 -40 -40
    Tmax 105. 125. 125.
    VccMin 2. 2. 3.
    VccMax 36. 36. 38.
    TRESP (us) 1.500 1.300 1.000
    IS 最大通道(uA) 500 500 200
    InRange 至 V- 至 V- 至 V-
    超出范围 OC OC OC
    VosTyp (mV) 2. 2. 0.37.
    VosRmMax (mV) 7. 7. 4.
    IbiasTyp (nA) 20. 25 15.