This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:数据表第4页上结温范围最大值的排印错误

Guru**** 2929760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/868030/lmc6482-typo-of-the-maximum-value-of-junction-temp-range-on-page4-of-the-datasheet

器件型号:LMC6482

数据表第4页上的结温范围最大值为-85度。 因此、请将其更正为正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!  

    感谢您指出拼写错误。 我将对其进行记录、并很快修改排印错误。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond - San、

    Thnaks 以获取您的快速回复。  何时更正了 TI Web 的数据表?

    此致、

    Shuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    即使这个排印错误仍然没有被纠正,我认为它的含义也很清楚:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    我理解您的意见。 但是 、日本公司会委托进行更正、因为在使用设备时会保留最新的数据位置。

    此致、

    Shuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji、您好!

    数据表已发送给团队进行更新。 目前没有关于何时完成此操作的时间表。 需要创建、刷新或修改数据表的队列。 请将此信息告知您的客户、并希望它能解决他们的问题。

    我现在要继续、关闭这个线程。

    Tamara