This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如何在 ina226中选择电流 LSB 和关断恢复器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867944/ina226-how-to-select-current-lsb-and-shutdown-restor-in-ina226

器件型号:INA226

如何在 ina226中选择电流 LSB 和关断恢复器? 在我的电流应用中、ina226用于检测1.2V 电流(最大电流2A)、但计算出的电流大于2A、这与实际值有很大不同。 是否有用于选择电流的推荐值? LSB 并运行 restor?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您应该选择分流电阻器、以针对您的负载电流范围最大程度地增大输入动态范围。 INA226的最大分流电压为 ±81.92mV。  mΩ 您的最大负载电流为2A、根据欧姆定律、最大分流电阻为81.92mV/2A = 40.96k Ω。  

    INA226 µV 电压 LSB 是不可选的、而是固定在2.5 μ A。 由于分流电阻器已知、因此您可以通过将分流电压寄存器(01h)中的电压代码转换回电流来计算负载电流。  

    否则、如果您想直接从电流寄存器(04h)中读取负载电流、您必须首先使用 数据表第7.6节中开始的步骤对 INA226进行编程

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、电压 LSB 是不可选的、但电流 LSB 通过公式2计算 得出。 INA226的最大分流电压为 ±81.92mV,我是否必须选择最大值来计算电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您不必使用最大电阻、它只是告诉您上限。 在这种  情况下、任何电阻≤40.96 mΩ 都将起作用。 但是、较低的电阻意味着输入电压较低、这意味着与偏移相关的误差将增加。 另一方面、使用更高的电阻会增加分流器上的功率耗散。 这是一种折衷、您必须根据您的应用要求进行决定。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    自您上一篇帖子以来、已经有一段时间了。 我希望你的问题已经得到解决。 如果您需要更多帮助、请回答我们的问题、我们很乐意为您的故障排除提供帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测