Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, THS3062, THS3095, LM7171, BUF634A
您好!
在我的项目中、我想在10ns 内切换0-28V 脉冲的输出。 上升和下降时间应小于10ns。
Xilinx FPGA 将驱动电路。
我尝试使用 Baker Clamp 切换 BJT、但我无法满足此10ns 要求。
如果有任何帮助、我将不胜感激
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS3491, TINA-TI, THS3062, THS3095, LM7171, BUF634A
您好!
在我的项目中、我想在10ns 内切换0-28V 脉冲的输出。 上升和下降时间应小于10ns。
Xilinx FPGA 将驱动电路。
我尝试使用 Baker Clamp 切换 BJT、但我无法满足此10ns 要求。
如果有任何帮助、我将不胜感激
此致
早上凯雷姆
奇怪的是、您应该问、这实际上是即将发表的一篇文章的主题-
使用在-2V 至30V 电源上运行反相的 THS3491。 如果您需要缓冲源以驱动输入 R、也可以使用非常快的器件(在两种极端条件下都需要非常低的宽带源阻抗)来实现这一点。
下面是2008年1月7日发布在 Planet Analog 上的一篇文章中摘录的图表。 这显示了高达20V 的阶跃、但总共32V 的 THS3491可以执行28V 的阶跃。 右侧的图是提取的点斜率、显示无压摆限制和峰值 dV/dT 为15000V/usec。 这实际上是+5V/V 的增益、因此在更高的增益下、非反相也可能是可以的、
尊敬的 Hasan:
非常感谢你的帮助。
我将使用 THS3491实现基本的同相放大器。 电源为 Vcc = 30V 且 VSS = 0V。
我不需要最大摆幅、因此我没有为放大器添加任何偏置。
输入是具有不同脉宽的0-3.3V 脉冲。
如果您能为我提供帮助、我将不胜感激
此致
Kerem
您好 Kerem、
这里的主要问题是 THS3491的输入和输出限制。 您的输入应至少远离任一电源4.1V、因此0V-3.3V 的输入完全超出可用输入范围。 您的输出在两个电源之间具有至少1.5V 的余量、当使用大输出电流时、该余量将变得更大。 由于这些原因、我建议将您的电路偏置为中间电源、正如我在下面的连接 TINA 电路中所做的那样。
此电路将为您提供无负载的28V 脉冲或75欧姆负载至中间电源。 但是、通过将负载基准到 GND、输出电流和输出余量将增加、并且您将无法达到所需的28V 脉冲。
最棒的
Hasan Babiker
尊敬的 Hasan:
现在、我知道了我的电路根本不起作用的原因。 非常感谢你的帮助。
在 您的帮助下了解了工作原理后、我认为 THS3491不适合我的应用。
请您就以下几点发表意见。
我的应用是放大来自 FPGA 的具有不同脉宽和周期的0-3.3V 脉冲。 更重要的是、我应该将放大脉冲的输出电压从5V 变为28V。 最后、要求脉冲的上升和下降时间应小于10ns。
我设计了一个5V 至32V 的可变输出电源、具有数字控制。
1.我认为可以改变电源的输出并使用饱和放大器来获得所需的脉冲电压电平。
2.使用 THS3491时、单电源不能下降至不低于14V、这是一个问题
3.要在正电源之间偏置信号中点,我需要在 FPGA 和放大器之间设置去耦电容。 这不起作用、因为我具有不同的脉冲。 我无法向 FPGA 提供直流电压。 它会损坏输出。
4.如果我在双电源模式下使用放大器、则无法升至28V。
我需要一个非常快的转换率放大器、以确保放大器的上升和下降时间。 我认为我的应用中的 CFA 不起作用。
是这样吗? 或者、我可以改用 THS3062或 THS3095吗? 负电源为-2V 时、仿真结果看起来不错。
那么、对于我的应用、您会向我推荐什么。 我检查了最快的 VFA、找到了 LM7171。 有几个仿真看起来很有希望。
对于单电源操作、我不必提供偏置。 当工作饱和时、GBW 乘积会成为一个问题、但为此、我将尝试级联放大以具有更高的带宽。 此外、输出可能不会降至0V、因此我可以提供一个较小的负电压。
再次感谢你的帮助。 如果您也能对这些问题发表意见、那将会很棒。
此致
Kerem Oktem