This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6503:LMH6503显示了类似二极管的行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861183/lmh6503-lmh6503-shows-diode-like-behavior

器件型号:LMH6503

大家好、我是一名学生、在进行我的第一 个费力设计时、它的主要应用是双通道信号发生器。
我使用两个 LMH6503来调节振幅。

遗憾 的是、LMH6503s 切断了负半波 mz 正弦信号、不过上半部分的放大工作正常。

电源:+-5V
正弦信号在+- 300mV 的+Vin 上为单端。
Vin 和 Vref 上的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

     您是否能够分享您的原理图?  您可以在回复窗口中使用插入文件或插入/编辑媒体图标。 此外、您是否能够共享这些放大器的设置、如输入信号和电源的特性。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

    一些示波器图也会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

     您能否提供我和 Kai 建议的信息?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabor、

        由于不活动、我正在关闭此主题、如果需要进一步的支持、请回复或启动新主题。

    谢谢、

    Sima