尊敬的团队
XTR305:0至10V 的输出电压范围不出现,0至20mA 的电流正常工作
PFA 原理图、请您提供反馈和解决方案。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chetan、
感谢您在我研究这个问题时对我如此耐心。 XTR305可被配置为"电压输出"或者"电流输出"。 它们各自具有不同的连接/接线、不能使用同一电路同时完成。
在您的电路中、M1设置为低电平、M2设置为高电平。 在这种情况下、仪表放大器(IA)在 IAout 引脚上提供与 IA 输入端电压成比例的电流、并可用于监控负载电压。 这是"电流输出"模式。
现在、如果您想在"电压输出"模式下使用 XTR305、则需要更改电路。 在这种情况下、M1和 M2保持未连接(接地)、IA 提供电压输出的远程感应并反馈感应电压、校正/补偿接线和保护电路电阻。
数据表的图41和42 (第23-24页)显示了"电压输出"和"电流输出"的建议电路。
Tamara
尊敬的 Tamara:
感谢您的反馈。
在电压模式- 0至10V 输出不工作期间、我们将通过微控制器更改 V/I 模式。 在电流模式期间、它在同一电路中具有轻微的非线性行为。
请澄清以下问题:
1.我们是否需要提供双电源,即使我们需要0至10V 的输出和4至20mA 的正侧。
2.如果对于 que-1回答是,则说明电源的最大和最小范围是什么,例如 VCC+=+12VDC,VCC-= -5VDC 等。
我们能否仅使用一个电源运行、即 VCC+=+12VDC 和 VCC-= 0、以便 通过微控制器获得0至10V 和4至20mA 正侧和模式控制?
谢谢、
Chetan Bodar