This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD107:需要修改电路以获得12V 合规电压

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, TIPD102, INA326, INA826, OPA188, TIPD107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860834/tipd107-need-to-modify-the-circuit-for-12v-compliance-voltage

器件型号:TIPD107
主题中讨论的其他器件:XTR111TIPD102INA326INA826OPA188

尊敬的团队:

Tamara 给出的现有电路在0至10V 和1uA 至1000uA 范围内工作、中有变化

要求是0至1024uA 的电流源、合规电压为12V。

您能否为相同的电路建议合适的电路?

此致

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我们希望:

    • 输入电压:0V 至10V
    • 输出电流:1uA 至1024uA
    • 符合12V 标准

    您似乎已经使用 XTR111完成了此操作: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/837481?XTR111-2EVM-1uA-accuracy-with-modifications-in-the-circuit

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的即时回复。 如前所述、XTR111集成了 TIPD102设计、TIPD102无法正常工作。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/837502?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252520user%2525253A421516

    此外,在以下文章中: http://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/837481?XTR111-2EVM-1uA-accuracy-with-modifications-in-the-circuit,您已经提到了这一点

    " 此 FET 的误差可能会随器件和温度的变化而变化。  这些误差会增加、不能保证1uA 的精度。 ”因此,XTR111电路没有考虑。

    接下来、在下面的主题中、您为我提供了一个建议 Howlands 电流泵电路的解决方案

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/837428

    我对电路很满意。 在输出侧、电压也在0至10V 之间变化、但实际上我需要的是-无论负载如何、电流都应与输入电压成正比。 但是、正如我们在 Howlands 电路中看到的、如果我改变负载、电流也会发生变化。

    我有一个应用程序。 注意:SBOA233中的电流从1uA 变为10uA、只需将输入电压从0.49V 更改为4.9V;即使我们更改负载、电流也保持恒定。 这可以在文档的直流仿真结果表中看到。

    请查看此校准器数据表: https://cdn.tmi.yokogawa.com/GS_CA71_E.pdf

    第3页规范说明:  

     直流电流:范围:0至24mA;分辨率:1uA;最大负载:12V,因此它是一个恒定电流源,无论负载如何,它在12V 时可以驱动24mA 的电流;也就是说,它可以驱动最大500R 的负载,24mA。(12V/24mA)

    在我们的案例中、情况也是如此

    直流电流范围:0至1024uA;分辨率:1uA;最大负载:12V。 即、无论负载如何、合规电压均为12V。

    谢谢、此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    如果您正在处理该问题、请告诉我。 请尽快更新我。

    此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    我编辑了设计以满足您的要求。 由于您需要12V 电压合规性、因此我们需要使用12V 选项来切换运算放大器和仪表放大器。 INA326在初始设计中的独特特性是它能够摆动至输出上的电源轨。 我们所有的高电压仪表放大器都无法实现这一点。 因此、您需要提供负电源才能使其正常工作。  

    我将 OPA188用于运算放大器、将 INA826用于仪表放大器。 它们都是高精度放大器。 请参阅随附的 TINA 文件和输出的快照。 当输入为0-10V 时、无论负载如何、输出都将为0-1024uA。  

    e2e.ti.com/.../0_2D00_10V-in_2C00_-0_2D00_1024uA-out.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    INA 上的电压仅在0至10V 之间变化、但 OPA 上的电压变化不像 SBOA233图中所示。

    现在、我尝试将0至12V 输入和 VOPA 最大值分别设置为0至12V、因为 VOPA 最大值应与输入成正比。 0至1024uA 的电流。  

    我根据应用手册公式将电源电压更改为15和-15V、以检查0至1024uA 输出是否为0至12V 输入。 我没有成功。

    请为我提供同样的指导。

    此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更新?

    此致

    Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您的初始请求是:

    • 输入电压:0至10V
    • 输出电流:0uA 至1024uA

    现在您需要:

    • VIN:0至12V
    • 输出电流:0uA 至1024uA

    是这样吗?

    如果是、您将需要超过+/-12V 的电源。 您可以按照 TIPD107设计中的步骤来实现这一点。 此设计的编写说明了如何选择组件值、以便在特殊情况下对其进行更改。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8863.0_2D00_10V-in_2C00_-0_2D00_1024uA-out.TSCHiTamara、

    我想提供这个

    "

    您好、Krishna、

    我编辑了设计以满足您的要求。 由于您需要12V 电压合规性、因此我们需要使用12V 选项来切换运算放大器和仪表放大器。  INA326 在初始设计中的独特特性是它能够摆动至输出上的电源轨。 我们所有的高电压仪表放大器都无法实现这一点。 因此、您需要提供负电源才能使其正常工作。  

    我将 OPA188用于 运算放大器  、将 INA826用于仪表放大器。 它们都是高精度放大器。 请参阅随附的 TINA 文件和输出的快照。 当输入为0-10V 时、无论负载如何、输出都将为0-1024uA。  

    0-10V 输入、0-1024uA 输出 TSC

    "

    不在 TIPD107上。

    请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    您似乎希望 VIN = 0-12V、IOUT=0-1024uA。  

    我遵循 TIPD107并将组件更改为在 VIN=0-10V 和 IOUT=0-1024uA 的情况下工作。 这是您的初始请求。  

    请按照设计来满足您的设计要求。 您仍可以使用 OPA188和 INA826满足新的设计要求。 您可能只需要编辑一些电阻器值和增益即可。

    Tamara