主题中讨论的其他器件: THS3491、 LM334、 BUF634A、 LM6171
您好!
我将根据 LT1166数据表中图7中的原理图设计使用 LM7171的 PCB (请参阅下文)、并将其用作 正弦方形三角形(最大频率)的输出放大器。 5MHz)函数发生器(我在平方上拍摄的上升时间大于50ns、但我不认为这会影响 LM7171 (就这个问题而言)输出的最大值为+-15Vpp。 我有两个主要问题、(a)首先使用 LM7171合适、(b)在 PCB 上使用 FR1与 FR4 (出于成本原因)会影响 LM7171的稳定性、上升时间等。
感谢您的任何帮助!
P.S. 这是 LT1166数据表(https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/1166fa.pdf)。