This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:使用 INA333进行 RTD 传感器测量

Guru**** 2523350 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861151/ina333-rtd-sensor-measurement-with-ina333

器件型号:INA333

大家好、

能否使用 INA333测量 RTD 传感器(NTC 或 PTC)? 在 INA333中、VIN +引脚 ı RTD 输出、VIN -引脚连接到接地线。我必须使用差分输入还是 CAN Δ I 放大信号输入、如原理图所示。  

我非常感谢并提出改进建议。

提前感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    您不能将其中一个输入接地、这将超出第5页数据表中指定的 INA 输入共模电压范围。 您能否分享有关预期输入和输出信号的更多详细信息? 我想确保您在线性范围内工作。

    此外、以下是对您的应用有帮助的 INA 和 RTD 参考设计: http://www.ti.com/lit/ug/tidu969/tidu969.pdf

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    首先、感谢您的回答。 我将 RTD 传感器用于输入信号、它具有4线、但我将其用作2线。 第一根导线用作输入信号、通过56K 欧姆电阻上拉、另一根导线接地。 我想使用 INA333放大我的输入信号、我希望输出信号在0.5V 至4.5V 之间变化、但我不确定这个电路是否正常工作、我找不到一个与 INA333类似的示例。 此外、33K 欧姆和33n 法拉还使用低通滤波器。

    在高级中感谢您、

    Bülent Küpeli μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    我可以帮助您使用 INA333组合电路。 我需要您先回答几个问题、以便我们能够确保将正确的电路组合在一起:

    • INA333的预期输入信号是多少? 您需要放大哪个电压范围? 此信息将帮助我们确定 INA333是否是正确的放大器以及我们需要的增益。
    • 我知道您希望输出电压为0.5V 至4.5V

    注意:双线 RTD 测量对引线电阻非常敏感。 建议将 RTD 放置在尽可能靠近 INA 的位置、以最大程度地减小长引线或附加电阻上的误差下降。  两线制 RTD 产生的 RTD 测量精度最低、适用于精度不关键或引线长度较短的情况。  

    以下是 RTD 测量的基本指南、您可能会发现该指南很有用: http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    我的输入是在毫伏范围内变化的模拟直流信号、例如在0.02和0.05V 之间变化、我希望输出电压为0.5至4.5V。 增益根据我的上拉电阻而变化、因此我不需要特定的增益。

    Bülent μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bulent、

    33k 欧姆电阻器和22nF 电容器不符合我的预期。 33nF 电容器是一个直流阻断组件、因此无论输入信号如何、Vin+始终为5V。

    我建议移除这些组件并再次尝试测量。  

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    33k 欧姆和 33nF 电容器是 RC 低通滤波器的一部分、截止频率为150Hz。 我没有 INA333 ,所以我不能尝试它:)感谢您的回答。  

    此致、

    Bülent μ A