This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:询问有关 INA233设计审查的建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860961/ina233-asking-for-the-recommendation-on-the-ina233-design-review

器件型号:INA233

大家好、

客户正在寻找 INA233来感应功率

 

您是否会查看原理图并提供意见?

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我看到该原理图有几个问题:

    • VBUS (引脚7)应直接连接到总线电压(+19V 节点)、而不是连接到分流电阻器(R740)的底部。 由于它现在已接线、由于分流器上的压降、总线电压和功率测量将会出现误差。
    • 匹配 R748的2.2R 串联电阻应放置在 Rshunt 的底部(R740)和输入电容的底部(C743)之间。 否则、输入电阻不平衡、并且会由于共模抑制和输入偏置电流不匹配而出现较大误差。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的回复。

    请再次查看原理图、对问题提供意见。

    Q1:VBUS (引脚7)应直接连接到总线电压(+19V 节点)、而不是连接到分流电阻器(R740)的底部。 由于它现在已接线、由于分流器上的压降、总线电压和功率测量将会出现误差。

    从第41页的图43中、连接到 IN-的 VBUS。 因此、不建议在设计中采用这种方法。 对吧?

    Q2:从 d/s 图25中、RC 滤波器仅在 IN+上、这也不适用于实际设计。 对吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:数据表中以不同的方式显示了 VBUS 接线。 第一页图和图25显示了直接连接到电源的 VBUS。 图43和图46显示了连接到 IN-的 VBUS。 实际上、客户可以使用这两种方法、具体取决于他们是要测量真正的总线电压还是分流器之后的电压。 根据我的经验、大多数客户都关心真正的总线电压、这就是我提出该建议的原因。

    Q2:这是图25中的误差。 两个输入上都应有电阻器。 您可以看到、IN-上有 Rfilter 的文本、但电阻符号不是。

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否会查看原理图和布局并提供意见?

    原理图和布局文件

    如果无法打开、这里是免费的布局查看器。

    txn.box.com/.../28086gkhz2ugytcjnpujajjdilv9ojki

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    我可以使用 PADS 查看器打开布局、但原理图的图像已损坏、无法正确分析或读取参考指示符。 您能否要求客户再次向我发送原理图?

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请参阅此处的 pdf 格式原理图附件、并提供有关布局审阅的评论

    txn.box.com/.../g6a0dv07ryzb29d7uevbsxkx2gsso0xm

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:
    请参阅最新的布局文件。

    原理图

    txn.box.com/.../g6a0dv07ryzb29d7uevbsxkx2gsso0xm

    布局

    txn.box.com/.../wxudpq3fm7e7sg9r8qqsaq2gi8658c9e

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    非常感谢您提供更新后的文件。 我能够毫无问题地对其进行审查。 原理图看起来不错-没有问题。

    我也看不到布局方面的任何主要问题、但我有一些意见和问题:

    • 分流器左侧的覆铜(+VSYS 网络)与电流垂直。 正如现在的布局那样、分流器上会出现一定程度的电流密度不平衡、从而导致更高的增益误差。 我建议将覆铜和过孔调整为下图所示的值。



    • 我在布局上看不到任何 GND 或电源平面。 这可能只是我对 PADS 布局查看器的不熟悉。 电路板上是否有任何此类平面? 这似乎会导致一些布线问题-例如、+VSYS 未连接在分流器 R740和连接器 CN702之间。



    • 客户似乎在系统中几乎每个网络周围使用到 GND 的保护迹线。 我不经常看到这种情况。 他们是否有一些要求来推动这一发展?  
    • 数字线路(SDA、SCL)上的长迹线以及接地的并联保护迹线将导致相当高的寄生电阻和电容。 由于此 RC 时间常数、这会减慢最大通信速度。 如果需要高速、较短的布线会更好。

    此致、

    Ian Williams