This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4196:OPA4196放大器;升压器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA2990, TLE2071, TLE2141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/859549/opa4196-opa4196-booster

器件型号:OPA4196
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 OPA2990、 TLE2071、 TLE2141

尊敬的 Michael、尊敬的 Thomas、谢谢您。  

请回答

我将使用放大器实现下一个目的:我需要生成正负脉冲5...14V 振幅、10...50毫秒持续时间。  

1) 1)您可能是指电压通过零时"阶跃"类型的失真? 请参阅附件中的图1。

放大器的谐波失真在 我的应用中不是很重要。  放大器输出端的电容很可能不会超过5nF。

2) 2)基于此、我是否可以在不进行任何修改的情况下应用我的电路? 请参阅附件。   我是否需要补偿来确保稳定性?

3) 3) 在放大器的输出和晶体管 T1和 T2的基极之间安装100欧姆电阻是否有意义?

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../2860.Figure-1.docxe2e.ti.com/.../OPA196-boost_5F00_3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    遗憾的是、当负载电阻增加时、您的电路变得不稳定。 看看相补角如何被侵蚀:

    至少应添加相位正向补偿电容:

    e2e.ti.com/.../vladimir_5F00_OPA196.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    事实上、我自己是微控制器编程的专家。 我从事电路设计、因为我们没有模拟技术方面的专家。

    请回答:

    1) 1)您认为放大器由于高负载电容 C1而不稳定是什么?

    2) 2) C3和 L1的值是多少:"1T"?  

    3) 3)电感 L1应从最终电路中移除? 测试电路中只需要 L1?

    TIA

    此致、

    Vladinir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些1T L 和 C 仅用于 LG 仿真、您无法购买它们、  

    这里是我的分频失真的意思-这是10kHz、输出引脚必须跳过2个二极管才能切换哪个输出 Q 处于活动状态、这是一种非常糟糕的不连续性、并且由于环路暂时断开、实际电路经常在那里振荡。 您只需要+/-70mA -大量的运算放大器可以实现这一目的、主要是在更高的速度下实现、但您仍然可以使用它们、而不用担心电流升压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    如果您要添加 C7、我认为10nF 的负载电容没有问题。

    C3和 L1是电路仿真的一部分。 仿真方法称为"相位稳定性分析"、在"稳定性"培训视频中进行了很好的解释、尤其是第3部分和第6部分:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、谢谢

    如果我理解正确、您建议在没有升压器的应用中使用另一个负载为200欧姆的运算放大器?

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    请报告、您是否使用 TINA-TI 计划制作了波特图?  

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我们有更多的规格、可以在-  

    1.速度

    2.注意直流精度?

    3.注意噪音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、谢谢

    我将使用放大器进行下一个用途:我需要在负载上生成正负脉冲5...14V 振幅、10...50毫秒持续时间。  

    老实说、我不认为速度、直流精度和噪声在我的应用中特别重要。

    0……3V 输入信号将由 DAC 提供。  

    如果我取出一个带有一对晶体管 PNP 和 NPN (用于升压器)的芯片、那么您描述的问题仍然存在吗?

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    使用此类晶体管升压器没有任何问题。 如果您想减小交叉失真、请在基极连接和发射器连接之间添加一个220R 电阻器。

    当然、有一些更好的方法来构建这样一个晶体管升压器(->AB 类)。 但是、如果交叉失真、速度、直流精度和噪声在您的应用中不起作用、那么您的电路就可以发挥作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    请报告、您是否使用 TINA-TI 计划制作了波特图?

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午弗拉基米尔  

    除了14V/200ohm = 70mA 的输出电流之外、您的要求确实不高。  

    您尝试使用的 B 类缓冲器可能工作正常、通常我不会使用它、因为它会被使用  

    发送的 LG 文件 Kai 显示了一个工作点、NPN 打开且 PNP 关闭、这是一种反馈状态、另一种是 PNP 打开、NPN 关闭-另一种状态-  

    2.它是否可以设置为零输出电流模式-否、不能-至少为负电源提供一个下拉 R、以便在偏置时将运行转换为 NPN。 然后、假设您需要一个真正的0V 输出、然后说一个10kohm 的负电源电阻会使 NPN 保持闭合反馈环路。  

    3、在您的应用程序中、基本上有一个2Vbe 约为零的死区。  

    我确实只是简单地寻找一个能够提供>70mA 电流的较高 V、较慢的运算放大器(这可以消除 B 类缓冲器) -有几个有趣的运算放大器刚刚介绍过、OPA2990 (不确定是否有单个、看起来好像是计划中的)。 您确实需要为该14V 输出提供一些余量、这个是 RR 输出、但通过查看爪形曲线可以看出、引用的80mA 仅用于灌电流、这有点不幸、  

    哦、这里还有其他一些较旧的器件、您将需要一些高于+/-15V 的电源来使用它-您在 B 类缓冲器上有类似的饱和问题-在14V 输出时、基极需要位于14+VBE、 运算放大器需要提供该电压、而晶体管需要不会在该 ICC 和 Vbase 上饱和。  

    TLE2071

    TLE2141

    在整个行业中、还有一些其他的问题。  

    祝你好运、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的 Michael、您好!

    谢谢你

    请参见“连接”,我了解有关附加电阻 R3和 R8的正确信息?  e2e.ti.com/.../vladimir_5F00_OPA196_5F005F00_work2.TSC

    此致、

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    现在、我的工作非常繁忙。 所以、我不能每天都在这里发帖。

    您的 R3已经足够了。 无需 R8。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、您好:Michael、您好!

    谢谢你

    我开始了一个新的线程、因为我认为其他人都不会读取这个旧线程。

    抱歉、我没有清楚地了解额外的电阻器10 K  

    你写道 :“2. 是否可以将其设置为零输出电流模式-否、不能-至少为负电源提供一个下拉 R、以便在偏置时将运行转换为 NPN。 然后、假设您需要一个真正的0V 输出、然后说一个到负电源的10kohm 会使 NPN 保持闭合反馈环路。"

    请参阅连接,我了解电阻 R3和 R8的正确连接?

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    e2e.ti.com/.../7563.vladimir_5F00_OPA196_5F005F00_work2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    我开始了一个新的线程、因为我想、其他人都不会读取这个旧线程。

    我了解了电阻器 R3和 R8: R3已足够。 无需 R8。

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    它现在是否适用于升压器?

    Kai