This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:等值比较器

Guru**** 2823145 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011, TLV6700, TLV7022, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860553/tlv7011-comparator-for-equal-values

器件型号:TLV7011
主题中讨论的其他器件: TLV6700TLV7022TLV3201

我目前使用 TLV7011作为电压比较器。 我使用它来清理失真的数字信号;当线路的斜率为正(Vref > Vin)时、比较器变为高电平。  当线路的斜率为负(VREF < Vin)时、比较器变为低电平。  这一切都很好。

问题是当 Vref = Vin (平坦线)时、比较器变为低电平。

我需要一个第二比较器来处理 Vref = Vin 的情况。  市场上是否有一个比较器在 Vref=Vin 时变为高电平、在 Vref 不等于 Vin 时变为低电平(反之亦然)?

我研究过的任何比较器都将 Vref 和 Vin 的相等值视为低电平、并且不会区分它们。  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin

    您可以使用窗口比较器创建输出为低电平或高电平的窄带(您可以选择)、当输入位于窗口上方或窗口下方时、输出将反相。  窗口大小主要由比较器和基准的精度决定。  您可以使用外部基准和双通道开漏比较器创建窗口比较器。  需要开漏、以便将比较器的输出连接在一起。  我们还集成了窗口比较器、在一个封装中整合了一个基准和一个双路比较器。  如果首选、则可以使用 TLV6700等器件。  TLV7011的双通道将是 TLV7022。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我可能没有足够好地解释真正的问题、这张图片应该更清楚。  黄色信号实际上是失真的数字信号。  蓝色信号表示我尝试使用 TLV7011来校正失真。  我基本上测量线路的斜率;如果斜率为正、则 TLV7011为高电平。  如果斜率为负或平坦、则输出为低电平。  它在大部分时间内都能正常工作、但在这里它会因为黄色信号长时间处于高电平并最终平而降低、因此 TLV7011将其称为低电平、这是错误的。  我需要一种区分平面和非平面的方法(当 Vref = Vin、高电平、当 Vref <>Vin、低电平)。  我认为窗口比较器不起作用、因为我的失真输入信号到处都是(第二幅图像)、一些高电平低于一些低电平、因此我无法使用固定基准电压来校正信号。  希望这一切都有意义。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin

    谢谢。  我更清楚地知道你现在要实现的目标。  我需要考虑这一点、看看我是否可以提出解决方案。

    您能否分享您当前的电路是什么样子?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、没问题。 今天稍后我将绘制并布置电路。 实际上、我认为您的窗口比较器想法可能起作用、因此我还将最好地将其包含在我的电路图中、然后我们就可以开始了。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此同时,我为你们起草了这份文件。  它似乎可以工作、但需要根据您要检测的斜率在输入端对 RC 滤波进行一些调整。  我切换到 TLV3201、以消除迟滞并根据您希望它的灵敏度降低偏移。

    继续操作、使用这个 TINA 文件、希望这将适合您。

    卡盘

     e2e.ti.com/.../Slope_5F00_Detect_5F00_TLV3201.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    这是我现在的电路:

    很抱歉、我花了一段时间才回答。 我以前从未使用过这个 Tina 程序、在我构建电路之前必须学习这个程序。  模拟器似乎不适合我、但这是可以的、因为我知道它可以正常工作。   

    我使用的电容值为0.047uf、电阻为47欧姆。  我发现这些值仅通过反复试验才最有效。  

    非常感谢您发布电路图。 我注意到它与我已经设计的非常相似、只是您建议改用 TLV3201。 它似乎在仿真器中正常工作;高表示正斜率、低表示负斜率、高表示平坦线。  想知道为什么 TLV7011作为几乎完全相同的比较器而发挥不同作用?  我一定会订购这些器件、并尝试您的电路以查看其是否正常工作。  我将在一周左右的时间内进行讨论、但会对结果做出回应。  非常感谢您抽出宝贵的时间、非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在周一进一步调查、并告诉您我发现的内容。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin

    TLV7011模型也没有为我提供所需的结果。  如前所述、当输入波形斜率变为零时、输出转换不正确。  我当时认为较大的集成迟滞会有所帮助、但这可能是导致问题的其他原因。  您认为在试验电路板上尝试两种实现是最好的主意。  如果您订购相同的封装选项、我相信这些器件是引脚兼容的。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dustin

    我对它的想法更多一点。  我刚才确认了问题是 TLV7011型号。 它没有正确地对迟滞建模、这就是我的仿真不像 TLV3201那样工作的原因。  我需要更正模型。  此时、我看不到您对此电路使用 TLV7011有任何问题。  另一种确保不存在任何问题的方法是添加一个正反馈电阻器、该电阻器将创建额外的外部迟滞。  这将确保您的电路在输入斜率变为0时不会改变状态。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将给正反馈电阻器一个脉冲、甚至从未想过。 有什么想法我应该尝试什么价值? 我可以尝试一下、并告诉您、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是我的仿真文件、但我仍想修复 TLV7011模型以确保正确。

    我们可能会发现内部迟滞是 enough.e2e.ti.com/.../Slope_5F00_Detect_5F00_TLV7011.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin 您是否有机会尝试其中的任何选项? 在某种程度上、将此支持脱机可能是合理的、因为它是一个长期项目。 如果您有任何其他问题、我会将此帖子保留一段时间。 卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、我尝试添加一个正反馈电阻器、由于某种原因、它不起作用。  我会继续尝试,把这点标记为已解决,使其不再拖延。 感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、我最终确定了它。 我只需将 R2 (10K)添加到反相输入(-)。 之所以输出低电平、是因为它比较的两个值在长时间处于高电平期间是相等的。  从反相输入到接地的电阻器可以降低反相信号、使之足以产生导致比较器读取高电平的差值。 这是最终电路: