This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:我的 PIR 传感器提供匿名输出

Guru**** 1819850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TINA-TI, TLC555, NE555, BOOSTXL-TLV8544PIR, LM2596, TLV8544, LM340, TL1963A, LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/867310/lm324-my-pir-sensor-gives-anonymous-output

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: TINA-TINE555TLC555BOOSTXL-TLV8544PIRLM2596TLV8544LM340TL1963ALM317

尊敬的专家:

我正在使用适用于 PIR 传感器 的 LM324四路运算放大器:IRA-S210ST01透镜: IML-0685/0688我在没有任何移动检测的情况下获得输出、我不知道如何校准传感器、我已附上原理图供您参考、我已将 VR1值更改为1M Ω 固定电阻、然后我将 VR#输出电压设置为1.2V、VR$输出电压设置为3.1V、  

我不知道这里的问题是什么、请帮助找出 我在原理图中犯了什么错误。

 

此致  

kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannannatesh、

    请参阅此处的参考设计。  https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-TLV8544PIR 采取了更多步骤来滤除噪声。 噪声将是主要电路问题。  

     http://www.ti.com/lit/pdf/tidueh9 、 http://www.ti.com/tool/CIRCUIT060004 和 http://www.ti.com/lit/pdf/sbaa285也很有帮助

    PIR 电源、IC1B 引脚5、IC1C 引脚10和 IC1D 引脚12需要更多滤波(添加电容器)。

    使用示波器检查每个电路级、寻找噪声或任何其他不需要的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的回复、我将订购 TI Booster Pack 板作为参考

    https://www.digikey.in/product-detail/en/texas-instruments/BOOSTXL-TLV8544PIR/296-47036-ND/7563140?

    它将在洞天内正常工作 、然后我将跟随我的设计脚步  

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    我会对您的电路运行 TINA-TI 仿真。

    TINA-TI 可在此处下载并免费提供:

    如果您需要进一步的帮助、您甚至可以在此处发布 TINA-TI 仿真文件。

    我想用 TLC555替代 NE555、因为 CMOS-555产生的噪声和干扰要少得多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    感谢您的参与、我发现了我的匿名输出错误、滤波器(电容器)在输出方面发挥了重要作用、 然后、我找不到另一个问题的答案我的传感器在超过一小时的时间内工作正常、之后传感器未检测到任何移动、它连续提供高脉冲、 我在这里找不到问题所在、 我重新启动(开/关)该模块以检查在关闭传感器10分钟后是否提供相同的高脉冲、然后打开工作正常的传感器、 它会使人困惑,帮助找到解决该问题的办法。 通常、传感器在放大之前的输出电压为0.6V 至0.8V、此时传感器工作正常突然超过2V、此时传感器未检测到任何移动、我无法理解为什么输出电压突然增加。

     

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    我会使用 Murata 应用手册中所示的电路6.2:

    e2e.ti.com/.../applinote_5F00_pir.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  和

     感谢您的建议、我已经购买 了 BOOSTXL-TLV8544PIR 作为参考、因此我会在几天内检查电路板、然后我只需遵循设计原理图即可。 那么、我对 BOOSTXL-TLV8544PIR 和 IMX-070 (Murata 评估套件)有疑问、这些板在 PCB 上有很多孔、为什么它们会产生很多孔? 它的用途是什么?   

    如果我 通过我们的 CC3320SF Launchpad (系统 CPU 电源)为 BOOSTXL-TLV8544PIR 加电、它运行正常、那么如果我连接其他电源、例如移动充电器、其行为异常、例如匿名输出、那么这里的问题是什么   

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    这些孔是将接地填充与实心接地层相连的过孔。 这可最大限度地降低接地噪声并改善接地填充的屏蔽效果。

    您必须使用干净、无噪声的稳定电源电压为电路板供电。 移动充电器不太适合为电路板供电。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的回答、USB 电源最大电压为5.280V 至5.320V、最小电压为4.820V 至4.860v、然后 LM2596电源模块为 Max5.040v 至4.960v 最小电压4.620v 至4.540v、这是什么问题  

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NI Natesh、

    我现在有点困惑。 您能否提供一个工程图或草图、其中显示您确切想挂钩的内容?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannannatesh、

    包括 LM2596在内的所有开关稳压器都会在电源输出、接地甚至空气中产生噪声。 通过足够的滤波和/或线性后置调节、可以降低噪声。 可能足以再次工作。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我已将 DSO 输出连接为您的参考。红线表示输入电压、黄色表示 PIR 第二级放大器输出、该图像也具有这些电压的最小和最大电压

    LM2596板提供的电源为5V、然后我连接了用于3.3V 输出的 AMS1117。 我的问题是我有 ESP8266用于读取模拟电压、但如果将 PIR 第二级模拟输出连接到 ESP8266模拟引脚、则没有变化、它会自动变为输出低电平、我不知道这里的问题是什么、

    我有另外一个疑问、我在上一篇文章中展示的原理图是 R12为1.5k、R13为1k、但如果 PIR 输出中的最低值导致任何问题、BoostXl 则具有15M 欧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    如果未将 PIR 第二级模拟输出连接到 ESP8266模拟引脚、 则 PIR 第二级模拟输出是否正常工作? 当 ESP8266模拟引脚断开连接时、您能否通过示波器确认 PIR 第二级模拟输出是否正常工作?

    LM324和 TLV8544是完全不同的运算放大器。 LM324具有高输入偏置电流、需要低电阻器来生成"中间电源"基准。 另一方面、TLV8544具有超低的输入偏置电流、并且可以承受中间电源分压器中电阻更高的电阻。

    您是否还注意到 Murata 公司的员工在其应用手册中直接在 pyro 传感器上推荐了不同的电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我的传感器工作正常、但我有一个问题、 BOOSTXL-TLV8544PIR 板中也会出现此问题。  

    我已附上 DSO 输出图像供您参考我通过 LM2596为 BOOSTXL-TLV8544PIR 加电12至5V 电源、然后我使用了 AMS1117-3.3线性稳压器获取3.3V 输出、该电源与 BOOSTXL-TLV8544PIR 板3.3V 端子相连  

    第1幅图像显示了检测到运动时的输出、它提供0V 输出、输出波形稳定在0v 至2.2V、但第2幅图像显示 了噪声输出、 输出电压不稳定图像显示最小(1V)和最大(2.2V)电压如何降低输出噪声、因为我自己的设计(我在前面的讨论中发布)存在相同的输出噪声问题、我猜可能是电源稳压器产生了噪声、 我的猜测是否正确?

    如果我回答正确、哪种稳压器最适合此设计?  

     

    我希望您了解我的问题、并帮助解决这个问题

    此致  

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Natesh、

    可以先回答我的问题吗? 我再说一遍:

    "如果未将 PIR 第二级模拟输出连接到 ESP8266模拟引脚、 PIR 第二级模拟输出是否正常工作? 当 ESP8266模拟引脚断开连接时、您能否通过示波器确认 PIR 第二级模拟输出是否正常工作?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    好的、现在器件在与原始节点 MCU 板(ESP8266)模拟引脚连接后工作正常、 这给出了700至400模拟值、我已将电阻值 VR1和 R14更改为1兆欧、应用手册原理图中包含 R3-22k 和 C4-22uf、但我的原理图中包含 C2-10uf 和 R6-10K  

    根据应用手册原理图 C6在 R5之前连接、我在原理图中犯了一个错误、但我的原理图在 R10之后连接了 C4。

    应用手册中的 R6和 R7值为10k 二级(同相端子输入)、但我的原理图分压电阻器(R12&R13)值为1k。

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    非常感谢您的支持和建议。最后我发现了这个问题、在我的第一个案例中、我通过 LM2596为模块加电、这个问题导致输出电压发生很大变化、这是从我的传感器获取匿名输出的原因、 现在、我通过 AMS1117-3.3V 线性稳压器为传感器加电、并将第二级模拟输出连接到 ESP8266、将值设置为<100现在我的传感器工作正常、但我需要帮助才能为我的设计找到理想的线性稳压器、 我必须使用 ESP8266设计 PIR、烟、温度  

    此致  

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannannatesh、

    很高兴听到你可以解决大多数问题:-)

    LM2596会产生大量噪声。 您可以尝试添加后置滤波器、如数据表的图32所示:

    但我会尝试用线性稳压器替换所有开关(LM2596)。 了解一下 LM78xx 系列。 这款稳压器自数十年以来就已成为行业标准、非常漂亮且绝对易于使用:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我有一个 LM2596模块、其原理图与您在上面展示的模块相同、因此我想就使用 LM340 (SOT223)吧、您说什么?

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannannatesh、

    是的、好主意!

    对于5V 输出电压、这将是 LM7805。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    根据 Murata 应用手册、它们通过3.3V 为传感器加电、但 LM340提供5V 输出、因此我现在可以做什么、 如果我选择 的 TL1963A 会使 BOM 成本较高、有助于找到支持4V 至15V 宽输入范围的低成本线性稳压器、输出电流为1.5A  

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannannatesh、

    如果成本起作用、您可以使用 LM317。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的建议、它没有满足我的需求的223种封装、但我对 LM317有一个问题、稳压器获得恒定输出电压、或者取决于输入电压如果我的交流/直流适配器提供10V 至14V 电压、那么我将连接到 LM317 (根据数据表、输入电压为12V 时、我设计了3.3V) LM317的输出电压是多少、它提供恒定电压或振荡输出电压。

    此致

    kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannannatesh、

    LM317需要两个电阻器来对输出电压进行编程。 请参阅数据表的第8.2节。

    Kai