This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:有效分辨率或峰峰值分辨率等内部 ADC 参数

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/861350/ina226-the-internal-adc-parameter-like-effective-resolution-or-peak-to-peak-resolution

器件型号:INA226

尊敬的 TI 团队:

我想知道 INA226内部 ADC 是否具有有效分辨率或峰峰值分辨率等参数?我在数据表中找不到它们。 如果可能、我也希望获得噪声值 Vrms 和 Vpp。

我要感谢它的帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4667369、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我正在等待从我们的一位测试和验证工程师那里获取在器件特性化时收集的相关噪声测量数据。  获得这些信息后、我将返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4667369、

    因此、可以在数据表的图20中观察到我们针对 INA226的噪声数据(如下所示)。  我们通常不会为功率监控器器件提供有效分辨率或峰峰值分辨率规格。  不过、从我所读过的有关该特定规格的内容中、我们可以从图20中提取峰间分辨率。  我将通过一个涉及8.244ms 转换时间的示例进行工作。  在该图中、我们看到、对于静态 Vsense 值、测量信号围绕一个勾号居中、其中一些测量值大约为一个勾号、另一个测量值大约为一个勾号、而一个测量值大约为一个勾号。  由于 y 标度为10uV/div、因此每个节拍标记对应2uV。  根据 ADC 分辨率规格、我们知道 LSB 对应于2.5uV。  因此、测得的 pk 到 pk 信号为两位。

    根据一个 SNR 公式、SNR = 20log (噪声/满量程输入)

    峰值噪声 = pk-2-pk 位/2 =2/2位= 1位

    满量程^= 2 μ A (ADC^寄存器位-符号位)= 2 μ A (15位)

    SNR = 20log (1/32678)=-90.309

    噪声状态的另一个 SNR 公式:SNR=6.02N+1.76、其中 N 对应于无闪烁位的数量。

    重新排列并使用我们之前的 SNR 值、我们得到:

    N=(90.309-1.76)/6.02=14.709位、但我们不能有一个位的小数、因此我们向下舍入到14位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Patrick Simmons:

      感谢你的帮助。