This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:LM124/LM139 "Die "版本:"经测试的芯片"与"已知合格芯片"与"芯片销售和检验芯片之间的差异;?

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124, LM139, LM139-SP, LM139AQML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/860477/lm139aqml-sp-lm124-lm139-die-version-difference-between-tested-die-vs-known-good-die-vs-die-sale

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件:LM124LM139LM139-SP

团队、

关于以下链接中列出的 LM124芯片/LM139芯片器件:
http://www.ti.com/die-wafer-services/products.html#p1498=Catalog;HiRel%20Enhanced%20Product;High%20Temp;Military;Space&sort=p1498;desc

类别差异意味着什么:
        "测试裸片"与"已知合格裸片"与"裸片销售"
在哪里可以找到精确的定义?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    前两个问题在 裸片和晶圆服务 页面的登录页面上回答:

    http://www.ti.com/die-wafer-services/overview.html

    测试裸片:可实现快速原型设计的小体积叠片包装数量。 测试裸片经过25°C 直流探测、无特殊测试

    已知合格裸片: 测试裸片时遵循与其封装等效产品相同的质量和可靠性标准

    裸片销售:不确定技术差异-将要求裸片和晶圆用户获得简要说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的输入。
    -是否有关于“芯片销售”的新信息

    关于"测试裸片"定义:
    这是否意味着下面的两个裸片正在经历相同的测试并且可以被视为等效?

    www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=3658&parts=LM136A-2.5QML-SP,LM136A-2.5QML&cols=o1,p3278,p2263,p1498,o4〈=en

    谢谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好、

    显然、TI 和 National 有不同的裸片定义、而 National 没有"已知合格裸片"。  National 一次有单独的刀版页,我不知道这些定义是否已完全合并到新的合并表中。

    "裸片销售"可用于其中一种、但最有可能用于"测试裸片"。  "测试裸片"数据表说明了其测试和检查的条件。  数据表上可能有子集、仅限直流或无规格。

    已知合格裸片(KGD)具有与封装版本类似的可订购产品、并根据规格进行测试和保修。

    对于航天级(-SP)、它来自经过辐射测试和认证的航天级合格晶圆。 仅在室温下针对直流测试在芯片级进行测试。

    对于 LM139-SP、它采用陶瓷 DIP "J"封装和已知合格芯片(测试技术规格与封装器件相同)。

    在您的 LM136示例中、它们在电气上是等效的、但"-SP"需要经过额外的辐射测试。 表注描述了附加测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    最后一个问题:

    -查看:

    http://www.ti.com/product/LM139AQML-SP/samplebuy
    我们在 DIESALE 中看到以下2个参考: LM139 MDE (DSCC: 5962R9673802V9A)和 LM139 MDR (DSCC:5962R9673801V9A):


    这两者之间以及与另一个 DIESALE 参考有何区别?
    TI.com 上的数据表 SNOSAH8G 在封装信息部分(第20页)中未列出 LM139 MDE/LM139 MDR 的 DSCC#:
    http://www.ti.com/product/LM139AQML-SP/samplebuy

    -LM124的相同问题:

    提前感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    MDE =在低剂量率(0.01rad/s)下经过辐射测试和认证的航天级产品。 (无 ELDRS)


    MDR =在高剂量率(50至300rad/s)下经过辐射测试和认证的航天级产品。