This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要将 SBOA233电压-电流转换器电路修改为0至1024uA

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, OPA188, TLV6003, OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/865894/need-to-modify-sboa233--voltage-to-current-converter-circuit-for--0-to-1024ua

主题中讨论的其他器件:INA826OPA188TLV6003OPA189

您好!

我想将 SBOA233中的电路修改为以下要求

1. Vinput = 0- 12v

Iout=0至1024uA

3.合规电压12V。

我尝试通过更换 OPA 和 INA 来修改上述范围的电路、但无法获得成功的结果。

请指导我进行新的更改。

此致

Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    感谢您的发帖。 我已经为您完成了以下工作:

    • VIN = 0-10V
    • Iout = 0-1024uA

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/860834/3194420?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=sboa233#3194420

    这是您的初始请求。 我了解要求会发生变化、因此我们鼓励客户尝试自行进行这些修改、以满足其应用需求。 了解如何执行此操作的唯一方法是尝试按照 SBOA233设计自行修改电路。 此设计的编写方式使我们能够共享所有计算结果、以便您可以根据需要进行修改。 例如、我第一次使用此设计来进行修改。

    您可以使用我在原始解决方案中使用的相同器件(OPA188、INA826)。 但是、您需要更改电源、因为您知道需要在高达12V 输入的电压下运行。 将耗材更改为:

    • OPA188:单电源15V
    • INA826:双电源+/-15V

    在 SBOA233设计中、您需要按照第2页的步骤2计算在新条件下运行所需的新增益:

    • Vsetmin = Ilmin * Rset = 0uA * 100k Ω= 0V
    • Vsetmax = ILmax * Rset = 1024uA * 100k Ω= 1.024V
    • G =(Vinmax - Vinmin)/(Vsetmax - Vsetmin)=(12 - 0)/(1.024 - 0)= 11.7V/V

    11.7V/V 是您获得0-12V 输入、0-1024uA 输出所需的新增益。

    可在产品数据表中找到 INA826的增益公式:G = 1 +(49.4k / Rg)。 当 G=11.7时求解 Rg。 您将得到 Rg = 4616欧姆。 将电路中的增益电阻器更改为该值。  

    请按照以下步骤操作、通读设计并根据您的新要求进行必要的更改。  

    以下是您可以更改的旧文件:

    e2e.ti.com/.../1462.0_2D00_10V-in_2C00_-0_2D00_1024uA-out.TSC

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara:

    感谢您持续耐心地详细解释设计。 我可以实现所需的结果。 非常感谢您的支持。

    我实际上得到了这个与  SBOA233相同的 SLAU507 ( www.ti.com/.../slau507.pdf )文档,但在我将问题发布给您之后,我得到了完整的详细信息。 我还可以根据您上面显示的计算得出相同的值。

    本文档中还介绍了运算放大器输出摆幅中的非线性特性(SLAU507的第19页)。 我们将使用的 OPA188具有高达0.5V 或500mV 的较高非线性范围、这一范围非常高、如开环增益范围中所述。

    因此、我正在寻找一个运算放大器、该放大器能够提供最低的非线性、并且优于 OPA188。

    我可以找到 TLV6003。 如果您有更好的建议、请告诉我。

    此致

    Krishna

    #ArturKay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    很高兴为您提供帮助。 您还可以查看开环增益范围为170dB 且距离任一电源轨300mV 时的 OPA189。

    数据表可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa189.pdf

    Tamara