This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:用于对输出进行采样以实现增益控制的布局技术

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/858713/lmh5401-layout-techniques-for-sampling-the-output-for-gain-control

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH6559

我想使用 LMH5401的+输出作为 AGC 电路的反馈。 它将由 LMH6559进行缓冲、以供后续处理。 应用频段为1MHz 至500MHz;+/-1.0V 峰值最大值;Vcm = 0V;+/-2.5VDC 支持。 我担心 LMH5401+输出到 LMH6559输入的单端布线会导致差分输出信号路径不平衡(阻抗不匹配)。 LMH5401的应用是以太网变压器(100欧姆差分)的差分线路驱动器。理想情况下、我希望可靠性相等、以匹配差分线路的普遍建议、但我不确定是否需要或需要幻象布线来匹配反馈布线。 我的问题在这些频率下是否有效? 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    下面的原理图中显示了我对您描述的理解:

    是这样吗? 如果是、我建议尝试保持相似的布线、并在 OUTN 处添加一个与 LMH6559的输入电容等效的电容。 还值得注意的是、缓冲 OUTP 信号的噪声和线性度将不等于 LMH6559数据表中显示的规格。 这是因为您还会在单端输出端看到共模噪声和失真。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 保持类似布线的含义是什么。 有一条迹线进入缓冲器、另一条迹线没有进入缓冲器。 如何将其路由为类似的?

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    长度/厚度等 这与您关于添加虚线迹的评论有关。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您说我应该添加一条幻象布线、这样它们在几何上是相似的、即使反相输出布线仅使用 RC 而不是缓冲器端接? 两条差分线路连接到变压器、两条并联线路连接到缓冲器、一条等长的幻象端接缓冲器的 RC 等效电路? 很抱歉、如果我有点重复、但我只想确保我们位于同一页上。 我将在明天发送电路板布局的草图。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    为了澄清这一点、我建议在两个输出端使用类似的几何结构。 在这种情况下、它将是一个电容器添加在 OUT+缓冲器所在的等效位置的 OUT-线路上。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我不会这么做。 LMH5401不能在输出端看到负载不均匀。 如果您需要非对称输出信号、请使用图46所示的电路。

    Kai